This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:电源多边形的通孔或仅通孔

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778732/tps563200-via-or-only-through-hole-for-power-polygon

器件型号:TPS563200

您好、社区

我使用电容输入电容(16SEPF560M)并通过平面安装输入电压(VIN)、我们是否需要从 VIN 平面(内层)为 VIN 多边形(外层)提供额外的通孔、还是需要从内平面到上层的通孔电流(3A)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeniy、

    只是想澄清一下、以确保我理解。 对于输入电压源、它是否与内层相连、输入电源将需要从内层传输到顶层? 正确吗? 如果是、最好在 Vin 多边形上放置更多过孔、尤其是在 TPS563200的输入陶瓷电容器周围。 另外、请将导孔放置在靠近 GND 多边形上的输入陶瓷电容 GND 焊盘的位置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    您认为值得将通孔安装的电容器(如上图所示)连接到内层、还是仅将其连接到外层的多边形?  还是需要在两层上连接这些电容器?

    根据您的答案、无论如何都需要过孔(过孔)、是否正确(除了电容电容器中提供的安装孔之外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    您可以使用电解电容器的通孔作为过孔、并连接两层以缩短电容器的电流路径。 在这种情况下、不仅为了缩短电流路径、而且为了缩短具有高 di/dt 的环路、需要使用过孔。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、了解 di/dt 周期对我非常有用。 我将听取您的所有建议、并使用电容器的通孔和通孔根据新数据更改设计。