This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:温度范围内的电压基准

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778480/tps62160-q1-voltage-reference-over-temperature

器件型号:TPS62160-Q1

大家好、团队、

数据表中提供了 TPS62160-Q1的电压基准、TJ 25°C 时的典型值为800mV 在室温下、反馈节点处测量了780mV。

提到在整个温度范围内、给定的总输出电压容差为+/-3%。

问题是、如果在室温下已经有2.5%的偏差来实现+/- 3%的输出电压精度、那么内部电压基准与温度的关系如何?


此致

约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joern、

    精度规格是在整个推荐的结温范围内。 这当然包括室温。
    VREF 电压是以 AGND 为基准定义的。 根据计量设备的 GND 连接、可能还有另一个不匹配源。

    此致、
    Juergen