请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 必应-圣、
当交流电上升并且 LLC 的功率级上升时、标准4.75ns 导通时间消隐是固定的?
如果是、则存在击穿危险。
由于在启动时也应用了固定导通时间消隐、因此 NXP 的 SR 中出现了击穿问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Doi-San、
我理解您的问题。 基本上、当 IC 从 UVLO 出来时、如果它是周期的中间、它将打开 SR。 在最短导通时间设置下、存在击穿危险。
在 UCC24624中、UVLO 有一种不同的机制。 IC 脱离 UVLO 后、IC 将等待4个开关周期、然后开始在开关周期开始时开启 SR、而不是立即开关。 这样、即使 SR 延迟打开、也能避免您提到的问题。
请告诉我这是否清楚。
谢谢。
必应