This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:调节 R

Guru**** 2551600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862659/bq35100-scaled-r

器件型号:BQ35100

大家好、

没有有关名为"Scaled R"参数的缩放阻抗的说明,您能否提供相应的说明?

“缩放 R”和“测量 Z”参数的功能差异是多少?

BR、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该监测计具有一个内置阻抗数据、用于绝对阻抗不同于实际电池的参考电池(例如、化学成分相似/相同的不同容量电池将具有与 DOD 函数相同的相对阻抗曲线、但绝对阻抗不同)。

    监测算法将通过测量阻抗并将其与监测计内部存储的基准阻抗进行比较来计算充满电的新鲜电池连接时的比例因子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doninik、

    当您谈论测量仪表内部存储的参考阻抗时,您是否参考 测量仪表中编程的化学成分?

    因此,缩放的 R 由测量仪表完成,我们不必须写入它?

    ScaledR():0x16/0x17和 MeasuredZ():0x22/0x23 之间的区别是什么?

    BR、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、基准阻抗是化学数据的一部分。

    >因此,缩放的 R 由量表完成,我们不必须写它?

    不、您不必编写它。

    > ScaledR():0x16/0x17和 MeasuredZ():0x22/0x23 之间的区别是什么?

    差异是、一个由监测计确定的比例因子进行调整、另一个是实际测量电阻。