This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:替换 FDMC3612

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863486/tps23861evm-612-replace-fdmc3612

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2CSD19538Q3A

您好!

如果我想用 CSD19538Q2替换 Q1 (FDMC3612)、这是可以的吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将建议使用 CSD19538Q3A、该器例中具有更好的热性能和 SOA、适用于 PSE 应用。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    如果客户愿意、CSD19538Q2是否合适?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据 CSD19538Q2的 SOA 曲线、它在浪涌故障期间没有裕度、MOSFET 可能会损坏。 但是、正如您所知、SOA 曲线从测试数据降额30%至40%。 在正常运行期间、这可能不是问题。 客户是否希望将 CSD19538Q2用于 PSE 应用。 谢谢。

    此致、

    一分钱