This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 ManufacturerAccess() 0x0005静态 DF 签名故障

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862688/bq78350-r1-bq78350-r1-manufactureraccess-0x0005-static-df-signature-failure

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我们希望从 bq78350-R1中读出签名和校验和。  "ManufacturerAccess() 0x0004指令闪存签名"有效。

值:f680f13B

固件:1.03

预期值是多少? 16或32字节? 它是如何计算的?

 

我们无法读取任何其他校验和或签名。 为什么?

ManufacturerAccess() 0x0005静态 DF 签名

ManufacturerAccess() 0x0006化学 ID

ManufacturerAccess() 0x0008静态 Chem DF 签名

ManufacturerAccess() 0x0009所有 DF 签名

值始终为  可能我们没有使用这些命令读取任何数据。

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    失败是其他命令具有较短(4字节)的响应、我们红色为0。

    主要问题如下:我们的产品有一个独立的测试站,bq78350-R1将偶尔损坏(IFC 集)。

    我们需要检查 DF (0x05静态 DF 签名)错误。 似乎所有 bq78350-R1都有一个自己的标识号、并且这个签名是不同的。

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    BQ78350-R1数据闪存校验和中存在在 BQ78350-R2中修复的问题。 本文档对其进行了介绍: http://www.ti.com/lit/pdf/sluubm6

    现有 bq78350-R1器件中的静态 DF 校验和功能不正确地包含一些特殊的 DF 值、这些值可能因器件而异。 这会导致校验和在不同器件上返回不同的值、即使加载了相同的 srec 也是如此。 此功能在此版本中已修复、因此在加载相同 srec 时、不同的器件都将返回相同的校验和。

    这是否描述了您观察到的内容?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matt :),

    是的、没错。 我们在 BMS 上安装了一个新芯片、并加载了与之前相同的 srec、并且签名不同。

    您的意思是什么、在设置 IFC 标志并进入 PermanentFailure 模式之前、可以使用"ManufacturerAccess() 0x0004 Instruction Flash Signature"检测 IFC 故障?

    我们希望检测指令闪存何时被破坏。

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    器件在加电或复位后执行 IFC 检查、因此我认为这些是您可能看到永久故障的唯一情况。 0x0004命令可被用于在其它时间检查指令闪存的完整性。

    此致、

    Matt