This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:询问12个并联 MOSFET 的驱动能力

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863083/ucc27524-inquire-driving-capability-for-12-mosfets-in-parallel

器件型号:UCC27524

您好、先生、

我是否可以向您学习 UCC27524是否可以在 3.3kW 设计中驱动12个 BSC010N04LS?

感谢你的善意帮助。

Edward  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您关注我们的驱动器。

    BSC010N04LS 看起来像是133nC 栅极电荷 FET @ Vgs =10V。 假设您并联驱动12个"BSC010N04LS"、总栅极电荷为12x133nC=1596nC。

    假设所需的 FET 导通/关断 dt = 500ns、则需要一个驱动器能够提供拉电流/灌电流 IPK = DQ/dt = 1596nC / 500ns、其中 IPK = 3.192A。

    IC 的每个通道可提供/吸收高达5A 的峰值电流。 为了更快地导通/关断 FET、您可以将通道并联以使 IC 的驱动电流加倍。

    如果这解决了您的问题、请按绿色按钮、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou