This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42-Q1:系统直接从交流发电机获取电力是否需要隔离式电源?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862904/ucc28c42-q1-is-isolated-power-supply-required-for-the-system-getting-power-directly-from-alternator

器件型号:UCC28C42-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C42

您好!

我必须为割草机系统设计电源、该系统直接从交流发电机获取电力、并将其转换为所需的直流电源轨。 系统中没有电池。

我是否应该考虑在第一个功率转换级使用隔离式电源?

汽车电源设计何时需要隔离?

此致、

Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajma:

    我假设您使用的是反激式拓扑、即隔离式转换器。

    在此设计中、您可以使用辅助绕组为 UCC28C42提供偏置电压、因此无需额外的电源。  

    如果您希望使用额外的电源而不是辅助绕组、是的、它应该与次级侧隔离。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。

    我不确定该系统(直接从交流发电机获取电力并将其转换为所需的直流电源轨)是否需要隔离? 您是否推荐它?

    如果不需要隔离、我的计划是使用另一种拓扑来设计系统、以避免使用定制变压器。

    此致、

    Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我的理解是、您要求第一级将交流电源(来自交流发电机)转换为直流电源?  它不会请求隔离。

    但是、如果终端系统请求在第一级隔离、则应使用隔离式直流/直流转换器。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与