This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:短趋势平均值和长趋势平均值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862712/bq35100-short-trend-average-and-long-short-trend-average-values

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

1) 1) 我正在测试电量监测 BQ35100、我已在 BQSTUDIO 上获得以下值:

短趋势平均值= 66783  

长趋势平均值= 66594

测得的 Z = 211 m Ω

换算 R = 266 m Ω

2) 2)如果我在 TRM 中的§5.3.2上获取数学表达式:

短趋势平均值=阻抗×1/DF1 +前一阻抗×(1-1/DF1)

长趋势平均值=阻抗×1/DF2 +上一个阻抗×(1-1/DF2)

其中:

DF1 (50)和 DF2 (100)是移动平均值的时间常数

3)所以计算方法是:

短趋势平均值= 0.211×1/50 + 0.234×(1-1/50)= 23354 m Ω

 ×趋势平均值= 0.211×1/100 + 0.234 μ s (1–1/100)= 23377 m Ω

为什么理论计算 与 BQStudio 寄存器的值不相同?

BR

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这按256进行缩放。 66783等于260.87、66594等于260.13。

    它将 ShortTrendAvg 和 LongTrendAvg 数据用于"以前的阻抗"。