This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:可能的损坏原因

Guru**** 2549130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862263/tps2121-possible-causes-of-damage

器件型号:TPS2121

在使用我们公司开发的 TPS2121评估电路板时、TPS2121损坏。  我们检查了损坏的 TPS2121、发现了以下内容:

1) IN 引脚和 GND 引脚短接
2) OUT 引脚和 GND 引脚短接

请告诉我上述损坏的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    任何形式的电气过载都可能会损坏部件。 这涉及过压和过流事件。 该部件是否受到此类事件的影响?

    如果在符合其推荐规格的情况下使用该器件、我们不会出现任何损坏。

    损坏了多少个部件? 造成损坏的测试是什么? 您是否有任何范围可用于描述此内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmello

    感谢您的快速响应。

    我想发送一个电路图来解释问题。
    是否可以告诉我电子邮件地址、因为我不想打开 电路图?

    此致、

    高知希达卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希达卡-圣

    如有需要、您可以发送电子邮件至 s-dmello@ti.com 以获取进一步支持。