This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:关于时钟开关

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862092/tps54320-about-clock-switching

器件型号:TPS54320

您好!

我正在考虑使用 TPS54320器件。
数据表的第22页指出、如果电源从外部时钟电源状态停止、则时钟频率会降至100kHz、因此不建议这样做。
实际上、当检查波形时、频率会降低、导致大电流流动、输出电压会增加。
既然您不应该停止时钟电源、您应该怎么做?
或者如何成功停止时钟电源?
是否可以通过在与 EN 同时停止外部时钟电源来做出响应?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    如果在应用中可以在禁用将起作用的器件 EN 的同时或之后禁用外部时钟电源、 这将避免从 CLK 模式到 RT 模式的非理想转换。