This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:用于生产的 BQ78350-R1/R2器件编程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861752/bq78350-r1-bq78350-r1-r2-device-programming-for-production

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

是否仍然记录了用于编程器件固件的协议?

编程 srec 以 使用 R2固件更新 R1。

虽然可以从 BQ Studio 中完成、但我希望通过我们的生产测试软件实现完全自动化。

还需要有关对化合物 ID 进行编程的信息。

更新 Chemistry ID 似乎会修改 bqStudio 的"Data Memory"选项卡中 HexDump 中的一些数据。

但修改后的字段不会记录在任何位置。

是否有一个文档/应用手册详细说明了如何在不使用 bqStudio 的情况下完全配置器件。

包括固件更新、化合物和配置更新、重新启动命令等

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    遗憾的是、TI.com 上没有发布任何有关 srec 编程的文档。 我有示例代码和一个可与您共享的更新工具-我将向您发送一封包含下载这些内容的信息的私人邮件。

    应在 BQStudio 中对 Chemistry ID 进行编程、然后您可以使用更新保存 srec。 ChemID 会更新数据闪存中的许多隐藏值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    配置方法的透明度不是最高的。