This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:关于 VREF 和斜坡钳位电平

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025, LM5025A, UCC2893, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861818/lm5025-about-vref-and-ramp-clamp-level

器件型号:LM5025
主题中讨论的其他器件:UCC2893UCC2897A

大家好、

 

关于 VREF 和斜坡钳位电平、我有两个问题。

 

------

[第1季度]

我们知道、数据表中显示了 VREF 和斜坡钳位电平。

但是、我们想知道 VREF 和斜坡钳位电平的分布数据。

如果您有此数据、您会发送它吗?

 

[第2季度]

我们需要高精度的 VREF 和斜坡钳位电平。

那么、如果您有推荐的其他器件、您能告诉我们吗?

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    VREF 有3%的变化、斜坡有4%的变化。 您可以从 LM5025的数据表中看到这一点。

    我不确定这些参数的分布数据是否可用。TI 有几个其它有源钳位控制器、例如 LM5025A、B ORC。

    还有 UCC2893和 UCC2897A

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您提供信息。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏