This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3780:此器件是否适合去抖应用?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861725/tps3780-is-this-device-suitable-for-debounce-application

器件型号:TPS3780

您好!

我的客户使用 ADM1184进行去抖应用。

由于 TPS3780是规范中最相似的器件(无论通道编号如何)。  

但我在 SENSE 引脚上看不到任何与干扰相关的参数。

只有 SENSE (上升)至 OUT 传播延迟和 SENSE (下降)至 OUT 传播延迟的参数。

我想知道、如果感测引脚电压下降到低于 Vit、那么在非常短的时间内、低于"感测(下降)到输出传播延迟"、然后上升到高于 VIT+、Out 是否会忽略此下降并保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,霍华德  

    TPS3780可提供毛刺脉冲抗扰度。 数据表中的以下图形对其进行了解释-  

    此致

    Trailokya