请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 您好的团队:
该器件是否支持以下要求? 如果有其他建议、您也可以分享。 太棒了!
->4通道输出
->要达到60W,需要单个通道的最大输出容量
->此 PSE 控制芯片支持802.3at af bt 协议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.