This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:用例确认

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173797/tps23881-use-case-confirmation

器件型号:TPS23881

您好的团队:

 该器件是否支持以下要求? 如果有其他建议、您也可以分享。 太棒了!

 ->4通道输出

 ->要达到60W,需要单个通道的最大输出容量

->此 PSE 控制芯片支持802.3at af bt 协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    TPS23881是一款4类 PSE、具有8个通道。 它 遵循 IEEE 802.bt 标准、使其与.af、.at 和.bt PD 兼容。 使用该器件、可以配置为4线对操作、2线对操作或两者的组合。  

    每个通道可支持高达65W 的工作功率。  

    请注意:  

    对于4线对操作、每个端口需要2个通道。

    对于2线对操作、每个端口需要1个通道。  

    此致、

    西贡达