大家好、
引脚6、7和8使我完全感到困惑、具体而言是 因为下图。
首先、LM3916包含一个1.25V 电源、该电源将提供所需的任何电流、以便在引脚7 (+)和8 (1)之间保持1.25伏的电压。
如果我理解正确的话,这个电源在内部影响芯片的唯一方法是1.25V 电源提供的电流和芯片允许流经引脚1、10-18上 LED 的电流之间存在线性相关性。
在所示的配置中、提供给电阻梯的电流似乎来自内部1.25V 电源。 我的第一个问题-这是要求吗? 您能否将引脚4和6连接到外部电源或分压器? …芯片的每个原理图都显示引脚6连接到引脚7 μ A。为什么?
我对电源的接线方式完全感到困惑。 此图中引脚8的电压取决于引脚7的电压、引脚7的电压比引脚8的电压高1.25V
这是一个循环引用。 如果不知道8的电压、我就无法知道7的电压、如果不知道7的电压和通过电阻器的电流、我就无法知道8的电压。
第二部分是我要级联4个芯片。 这很难确定、因为所有图表都仅显示级联2。 我得到第一个芯片上的引脚4接地、引脚6连接到下一个芯片上的引脚4、最后一个芯片上的引脚6是整个电阻梯的 Vref 引脚。
但这会留下3个芯片、它们的引脚7和8配置不同吗? 或者是这样吗?
除了提供可在引脚4-6电路上使用的电源外,1.25V 电源还能做什么,并控制允许流经 LED 的电流?
Vref 可以在0V 至1.25V 范围内变化、还是1.25V 是可能的最小 Vref?
在2级联芯片电路图中、它们显示引脚8连接到第一个芯片上的接地端、而引脚8连接到最后一个芯片上的分压器。
当有2个以上的芯片时,中间芯片的引脚8是否接地? 还是需要分压器?
是否将引脚8连接到分压器、以便使电源产生的电压超过1.25V?
再说一次,为什么电阻梯的电源不能是外部的,而不能由内部电源供电?
引脚7和8是否可以独立于引脚6进行处理? 只需将引脚8接地、并通过电阻器或电位器将引脚7接地以改变电流、并使另一个电阻器内联以确保不超过最大电流、就可以了吗?
对其进行归一化,基本上我要问的是级联电路中的引脚6、7和8的配置必须是不同的芯片间的配置, 如果是、对于 Vref 需要能够在1.25V 至1.25V 以上(例如、0.25V 至3V)的范围内运行的4个芯片、正确的方法是什么?
谢谢你。
此致、
5月