This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:通过 API 订购时的订购数量限制

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173704/lm1117-order-quantity-limit-when-ordering-via-api

器件型号:LM1117

各位专家:

你好。

客户询问。

今天、我们参加了两场介绍 API 订购流程的 TI 在线研讨会、然后通过 API 进行了第一次订购。
在网络研讨会期间、有人指出、通过 API 订购时、订单数量限制高于通过 Web 界面订购时的数量限制。
我们订购的商品数量限制为50件。 通过网络接口、库存数量为2000件。 在订购时提供。
但是、 无法通过 API 订购流程订购更多数量。 我们尝试订购500件。 但仅限于50件、与 Web 订单流程相同。 您能否告知我们、是否必须通过 API 授权增加订单限制数量?

这是错误消息。

"错误":[

"ErrorCode":"ERR_TICOM-ORD-API-0004"、
"类型":"应用"、
"部分":"行项目"、
"字段":空、
"原因":"您的请求不提供器件型号请求的库存数量。"、
"消息":"请检查库存水平以了解可用数量、然后使用不同数量重新提交请求。 注意:如果库存订购限制较低、则可能会设置。"、
"数据":[

"customerLineItemNumber":"1"、
"tiPartNumber":"LM1117IMPX-5.0/NOPB"、
"数量":"500"、
"可用数量":"2050"、
"限制":"50"、
"waitPeriod":空

]

]

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    感谢您与我们分享此信息。  

    我不知道是否还有数量限制、具体取决于库存。 到目前为止、我发现确切的数量为2000件、可能还有一个标记、根据剩余数量限制数量。  

    让我与我们的规划团队合作、他们应该更熟悉这一点。 我会尽快返回给您。  

    最棒的  

    Edgar Acosta