This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐使用隔离式正向转换器。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824922/please-recommend-isolated-forward-converter

主题中讨论的其他器件:UCC2897A

大家好、

    我们需要的是隔离式正向转换器。
输入电压:9~32V
输出电压:54V
输出电流:1A
是否有建议?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:   

    我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。   

    根据您指定的参数、WEBENCH 为54VOUT/1A 电源生成了31种不同的隔离式设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 例如、如果 PCB 空间是一个问题、您可以按最小尺寸对设计进行排序  

    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。  

    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复、并通过点击"已解决"告知我们。  

    此致、

    ~Leonard     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据指定的参数请求、WEBENCH 为54VOUT/1A 电源生成了31种不同的隔离式设计。

    但它们都是拓扑反激式。 我们需要的是"正向"拓扑。

    是否有建议?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    提供电源参考设计:  http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html#search  。  

    选择"正向拓扑"、然后按 VOUT 对结果列表排序、PMP7840最符合您的要求: PMP7840 -  

    我将了解设计此参考设计的组是否可能会有一些修改建议以满足您的要求。

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从参数中搜索隔离式设计54VOUT/1A 电源。
     根据结果、但看不到、可以满足正向拓扑设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们在该功率级别的几乎所有参考设计都是反激式设计。 我们有一系列使用 UCC2897a 的有源钳位正向参考设计、

    但并不完全符合您的要求。

    此致

    Peter