This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:生成多个输出电压的高效方法

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174368/lmr54410-efficient-way-to-generate-multiple-output-voltage

器件型号:LMR54410

你(们)好

客户希望从15V 输入电压生成11.5V、9.5V、8.5V、7.0V 电压。 您是否有用于切换输出电压的建议? 下面两个是我的候选项。

1.选择具有 MUX 的 FB 电阻器

2.按 MOSFET*4.选择 FB 电阻分压器

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议使用 MOSFET*3,默认值为7V。