主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS65987D
您好!
我们正在设计一款需要扩展坞块的产品。
对于我们的应用、我们需要连接到主机 PC 的 Type C 电缆、它应该为主机 PC 充电、同时我们应该能够使用数据(用于连接 USB 设备)。
为了检查这种情况、我们使用了 TPS65987EVM。
当我们仅将 EVM 编程为 DFP 模式时、它仅为笔记本电脑充电。 我们无法使用 USB 端口(作为下行端口)。
当我们针对 DRP 模式(首选数据)对 EVM 进行编程时、我们只能使用 USB 端口(数据)、不能为其充电。
您能否帮助我们同时启用数据和电源模式?
如果您不能正确理解我们的要求、请告诉我、我可以对其进行详细解释。