This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:使用 BQ27Z561电量监测计 IC 和 BQ Studio 的电池培训程序

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ78Z100, BQ28Z610, BQ27Z561-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOBQ78Z100BQ28Z610

您好!

我有2个关于电池培训流程的问题、需要专家的反馈。

1) 1)我找到 了 SLUA903文档、以实现成功的学习周期。 本文档给出了整个过程、但我想知道我们是否必须同时执行所有这些步骤、因为整个过程需要26至30小时才能完全准确。  我认为 ,不可能持续这么长时间来 完成这一进程。

2) 2)我使用 GPCCHEM 工具找到化学 ID、但它显示 最佳化学 ID 最大值 偏差,%:11.41,那么我是否可以处理11.41%的偏差?

此外、推荐的最佳化学 ID 与镍氢化学电池相匹配、但我使用的是 LiFePO4电池、因此在这种情况下、我是否可以使用该化学电池 ID?

随函附上这份报告,请仔细阅读。

e2e.ti.com/.../2337.GPC_5F00_report.txt

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -那么、我是否可以认为我已经成功完成了学习周期?

    2 -但当我进行测试时、监测计将采用新的更新值作为满充电容量、而不是3088mAh、那么、如果满充电容量降低、我如何才能进行正确测试? 如何使用3088mAh 作为测试的起点?

    注意:当我说测试监测计时、我是说运行监测计在您的应用中将面临的情况

    你所说的是什么情景,请详细解释一下。

    问- 您是否使用2 S 配置? 0E 表示电池平衡已启用。

    我使用2节并联的电池(2 x 1500 = 3000mAh)、这就是我考虑电池平衡的原因。 是这样吗?

    Q - 请记住在大规模生产之前对监测计进行一些测试。 在测试阶段、可能会针对您的应用调整一些参数。

    我必须在这里调优哪些参数?

    Q -当我说测试时、我说将监测计置于所需的应用温度下并执行充电-放松-放电周期、监控 RSOC 并检查是否没有下降或跳跃。  

    如果有任何下降或跳转、我将需要做什么?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    更新了 Qmax 和 Ra 表。 电量监测计已记忆电池。

    如果您想进行完整性检查、可以执行快速充电-放松-放电-放松循环。 5小时的等待是理想的。

    2-手动为 Qmax Cell 1插入3088mAh。

    这些情况取决于应用。 例如、假设您要针对负载动态变化的手机应用测试 bq27z561、则需要在动态负载下测试监测计并检查其响应是否良好。

    串联应用2S 及以上版本需要电池平衡。 您的配置为1S 2P、无需平衡1S 、并联电池将均衡电压。

    根据您在测试时遇到的错误、您可以要求我们查看您的日志文件和配置文件。 在测试仪表时、请确保记录。

    [引用 userid="529805" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4410235 #4410235"]如果有任何中断或跳转,我将需要做什么?

    我们将在发生 RSOC 跳转时通知您。 确保记录所有内容。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1 -但如果我执行完整性测试、则根据参考手册、更新状态将从06更改为0E。  

    2- 如果我手动将 Qmax 更新为3088mAh,那么如何更新充满电容量,我无法理解?

    3 -将状态更新为0E 是为了确保准确性、对吧? 因此、最好运行最后一次充电-放松-放电周期、对吧?  

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1 -如果充电-放松-放电周期使用恒定电流完成、则应更新它。

    2- 完全充电容量是指电池在一组特定条件(平均负载、温度)下可向系统提供的总电量。 监测计会自动执行此操作、您不应担心 FCC。

    3- 0E 用于电池平衡、在您的情况下不需要此功能。 如果更新状态为06或0E、1S 的精度将相同。

    我建议您在进行完整性测试后继续测试监测计。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、在进行完整性测试后、我必须将更新状态从06更改为02以禁用 IT 监测、并将 Qmax Cycle Count 设置为0、然后再生成黄金映像文件、对吧?

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所说的: 如果您想进行完整性检查,您可以进行快速的充电-放松-放电-放松循环。 5小时的等待是理想的。

    1 -哪项测试接受了完整性测试?

    2 -我能否通过 C/2对电池放电以进行完整性测试以实现快速运行?

    对蓄电池充电进行完整性测试后必须休息3-5小时、还是2小时正常?

    4 -在生成黄金映像文件之前、我是否必须对放电和充电进行校准才能获取适当的电流数据

    5 - 因此、在完整性测试后、我必须将更新状态从06更改为02以禁用 IT 监测、并将 Qmax Cycle Count 设置为0、然后再生成黄金映像文件、对吧?

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    抱歉、如果我说"健全性测试"时不够清楚。 我之所以建议这样做、是因为您执行的最后一个充电周期没有恒定电流。 如果您希望在每次放松后仅等待5小时、即可完成快速学习周期、这由您决定。 我说过比你之前24小时的等待要快。

    CycleCount()是一个只读函数。 设置或禁用它不会更改 CycleCount()。 CycleCount()使每个周期递增、并在达到周期计数阈值- CCT 后复位。  

    5 -禁用更新状态时、更新状态从06变为02的原因是更新状态寄存器包含一个名为 ITEN 的位。 请参阅以下内容、必须设置 ITEN、Impedance Track 算法才能正常工作。



    1 -没有这种测试是在健全性测试下进行的、这是我用来执行快速学习周期的一个词。

    2 -请记住、您仍在进行学习周期、但速度很快。 我建议使用 C/5

    3到5小时是理想的

    4-生成黄金映像之前,建议进行校准。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1 -正如我们讨论过的、Qmax 和 Ra 已更新、那么现在是否需要执行快速学习周期?  

    4 -抱歉、我不够清楚。我要问的是、我是否需要校准充电和放电、因为其中一个必须使用正电流输入值进行校准、而另一个必须使用负电流值进行校准? 对于多少电流、我需要对两者进行校准?  

    5 -根据参考手册、我需要将更新状态从06更改为02、并重置在为大规模生产生成黄金映像之前学习周期中发生的所有计数、这是正确的吗?  

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1-不需要,可选。 您的监测计已学习 Qmax 和 Ra 表。

    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4411794 #4411794"]抱歉、如果我在说"健全性测试"时不够清晰。 我之所以建议这样做、是因为您执行的最后一个充电周期没有恒定电流。 如果您希望在每次放松后仅等待5小时、即可完成快速学习周期、这由您决定。 我说过比你之前等待24小时的时间要快。[/引述]

    4 -电流校准对监测计的意义是 bqStudio 具有校准功能、可调整电路板的 ADC 库仑计数器以获得最佳电流精度。 我不知道"校准充电和放电"是指什么

    请参阅 bq27z561 TRM 中的校准部分

    5 -此时您不应该担心从06更改更新状态02。 您仍然必须在将要放置电池的应用程序下测试电量监测计。  

    注:SLUA777是一个只用于学习周期完成的参考指南。 对于您的技术问题、您应该始终参考 bq27z561 TRM、而不是 SLUA777

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照您的建议提到了 TRM、但我找不到我想要的一些答案。 请帮我找到一些答案。

    1 -您能不能帮助我确定我在完成学习周期后需要执行的测试用例。

    2 -何时应将更新状态从06更改为02?

    3 -如果我手动更新 Qmax Cell 1值、则会更改满电量。 我的电池实际电量为3000mAh (2 x 1500)、因此在我的情况下、我必须在 Qmax 电池1中设置什么值才能获得准确的剩余电量数据?

    4 -我还观察 到我的 RM 为0%、尽管我获得的电池电压= 3.15V、因此当 RM = 0时、电压不应为零?

    因为如果 RM =0、这意味着电池已完全耗尽、因此此时电池不能提供任何电压、那么这是正确还是错误?

    即使 RM = 0、我获得的电压= 3.15V、电量监测计打开、我能够在 bqStudio 中查看电量监测计数据、但这是可行的吗?

    5 -虽然我将实际电池容量降低至1500mAh (仅连接一个1500mAh 电池、而不是两者)、但我得到的 FCC 和 RM 相同、这是什么原因? FCC 和 RM 应随着实际容量的增加而降低、对吧?

    您问-  我不知道您通过"校准充电和放电"所说的内容

    如果我们使用 bqstudio 校准监测计、则必须以施加的电流为单位提供输入电流值。 因此、当我们将电池置于充电模式并校准电量监测计时、我们必须在施加的电流选项中提供正输入电流值、同样、当我们将电池置于放电模式并校准电量监测计时、我们必须在施加的电流选项中提供负电流值。 那么、我的问题是、我是否需要在充电和放电模式下校准电量监测计?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1-测试案例由客户根据客户应用程序决定。 您将如何使用电池? 在什么情况下、电池将正常工作? 是否处于室温? 它是否处于低温状态? 您的应用中的负载有多大? 这就是我对监测计进行测试以查看其如何响应您的应用的意思。  

    简而言之:测试是对电池进行充电和放电并监控 RSOC。 如果没有跳跃并且一切正常、那么您可以继续大规模生产。

    2- 在保存黄金文件之前,将“更新状态”设置为02以禁用 IT 监测,将 Qmax 周期计数设置为0,并将周期计数设置为0。 对于电池组侧电量监测计、这可确保在组装电池组并启用监测和寿命数据时、周期计数从0开始。

    您应该只对 golden file 阶段执行过程、一旦您测试了电量监测计、并且您知道100%电量监测计工作正常。

    3-对于 Qmax Cell 1、应使用测量仪表获知的"3088mAh"值。 监测计会持续学习 Qmax 并更新该值、但这足够准确、因为我不希望 Qmax 从此值变化太大、除非发生异常。 例如、温度的巨大跳跃、 负载的大等等

    4 -这是预期的、也是正常的。 在电流设置中、您已将术语电压定义为3V、将术语 电压 增量定义为200mV

    EDV 放电结束=端电压+端电压增量= 3.2V

    因此、您应该期望监测计在大约3.2V 的 RM 下报告0%

    [引用 userid="529805" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4412712 #4412712"]即使 RM = 0、我的电压= 3.15V、电量监测计处于开启状态、我能够在 bqstudio 中查看电量监测计数据、但这是否可行?

    RM = 0仅意味着您已将电池放电至您希望放电停止的位置。 术语 V 是您稳定为0% RM 的点。

    通常、电池无法放电至0V、因为这是不安全的区域、如果您查看电池制造商数据表、它应该会指明您可以对电池放电的最低电压。

    5 - FCC 值应保持几乎恒定、除非存在较大的负载或温度变化。

    RM 容量应仅在电池充满电时等于或接近 FCC。 对讲机管理容量随着您的放电而下降、并随着您的充电而上升。 RM 容量与 RSOC 成正比。  

    RSOC = RM/FCC

    请发送充电和放电以进一步分析。

    [引用 userid="529805" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4412712 #4412712"]

    那么、我的问题是、我是否需要在充电和放电模式下校准电量监测计?

    [/报价]

    无需为两者都执行该操作。  

    请参阅以下说明、并忽略 bq40z50EVM。 bq27z561的原理相同。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这非常有用。 现在、我几乎已经了解了所有内容。 按照您的建议、我将在执行完整测试后生成黄金映像、并将更新您的状态。

    只有一个问题:我是否可以在完成学习周期后更新术语电压和术语 Δ 电压?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以在完成学习周期后更新术语电压和术语 Δ 电压?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    术语电压和任何数据闪存参数可在测试期间随时更新。 您希望更新术语电压的值。 建议不要在电池 OCV 的平坦区域设置术语电压。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想将剩余电池百分比设置为在2900mV 时为0%、因此为了实现这一点、我 想更新项电压= 2700mV 和项增量电压= 200mV、以便在2700+200 = 2900mV 时、我可以得到剩余电池百分比= 0%

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    测量仪表在端点电压下报告0%。 我要将端点电压设置为2900mV、并将端点增量电压保持在200mV。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、我们能够实现学习周期并生成黄金映像。

    生成黄金映像后、我们在 TI EVM 和开发板中对其进行了测试。 TI EVM 板上的一切工作正常、我们正在获取适当的电压、电流和百分比数据、但在我们的开发板中、我们无法正确获取读数。 我在这里提出两种情形、结果是这样。

    请帮助我们找到解决方案。

    TI EVM = bq27z561EVM - 011、BMS011修订版 A EVM

    1) 1)我们在 TI EVM 板中测试了黄金映像、这里的一切都正常。

    2) 2)我们使用 开发板测试了相同的黄金映像、但此处未获得正确的读数。 FCC、RC 和 RSOC 持续下降。 当我们为电路板加电时、一切都很好。 但是、1-2秒后、FCC 从3000mAh/实际容量跳到1000mAh 左右、RC 跳到900mAH 左右、然后它将持续降低。 我们尝试在下面找到解决方案。

    I -我们使用了 TI EVM 电量监测计(TI EVM 的旁路微控制器)和开发板(开发板的旁路电量监测计部分)、一切都正常。

    II -我们将 TI EVM 微控制器(TI EVM 的旁路电量监测计部分、仅使用 TI EVM 的微控制器) 与 开发板的电量监测计一起使用、我们在这里遇到了这个问题。

    III -我们仅使用 TI EVM 的分立式电路(Rsense 部分)、而不使用开发板(绕过开发板的 Rsense 部分)。 我们刚刚将开发板的监测计 IC 与 TI EVM 的分立式/Rsense 电路结合使用、这里也出现了问题。

    我在这里附加日志、以便您更好地理解。

    e2e.ti.com/.../bq27z561_5F00_Capacity_5F00_Percentage_5F00_readings_5F00_20222311.txt

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我很高兴学习周期在 TI EVM 板上工作正常。  

    您能否打开一个新主题、解决您遇到的新问题? 最好关闭此主题、以便在将来进一步帮助客户学习周期。

    我将关闭此主题。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以

    非常感谢您为成功实施学习周期提供的帮助。

    谢谢、

    Parth