我在转换器中使用 LM5022将24V 升压到100V 和0.5A。 我使用 TI 工具来设计电路、我们非常仔细地遵循了 BOM 和布局。 当我连接负载时、分钟、电路在大约1分钟后熔断。 损坏的部件是开关晶体管、肖特基二极管短路(LM5022可能已损坏、但我尚未验证)。 我怀疑 SOD123封装中的二极管的热性能可能不够、尽管其额定电流为1A 平均电流和200V 反向偏置电压。 如果我对二极管的理论不正确、有什么可能出错的想法? 24V 输入非常干净。 TP3的负载是电阻为266欧姆的加热器导线。