This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:电流感应

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824917/tps92692-current-sense

器件型号:TPS92692

大家好、

您能帮我的客户回答以下问题吗?

如果由于 CSP 或 CSn 引脚彼此开路或短路而无法正确进行电流检测、该器件的行为如何?
客户担心反馈控制可能无法正常工作、可能会产生过多电流。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    如果 CSP 引脚或 CSn 相互短路或开路、则如前所述、环路将不会感应任何电流反馈、并会产生更大的电流、并会产生过多的电流。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、

    当 CSP 引脚或 CSN 相互短路或开路时、我还收到了有关过大电流的其他问题。 您能支持以下问题吗?

    1、如果 CSP 引脚或 CSn 相互短路或开路、过大的电流是否会流动、直至 LED 或 FET 损坏? 该器件是否具有其他保护功能来阻止此过大电流?

    2.使用 RIS 电阻器的开关电流限制功能是否能够限制由于 CSP 引脚或 CSn 相互短路或开路而导致的过大电流?  

    3.如果内部电流感应放大器的一侧(CSP 或 CSN)开路时电流过大、您能解释一下原理吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    1、 如果 CSP 和 CSn 短接在一起、那么 LED 中的电流如果没有损坏、则将上升到高电平、直到激活开关过流保护打开且 PWM。  您可以在数据表的第8.3.7节(第18页)中阅读此内容。

        如果 CSP 和 CSn 开路、则会发生与上述相同的同时短接在一起的情况。

    2. 如果设计正确,使用 RIS 的开关电流限制将能够限制过大的电流。  但是、将始终存在过大的电流、这将取决于设计以及它是否会保护 LED。

    3. 如果只有 CSP 开路、则电流将过度斜升、因为 CSP 从内部下拉至接地、而 CSn 从外部变为高电平或接地、差分器将感应为无电流或低电流、环路将命令更高的电流、直到结束 电流保护已激活。  同样、提供的条件是 LED 和 FET 可以处理此过流。  

    如果只有 CSn 开路、则 CSn 将在内部以高电阻接地下拉。  如果 CSP 相对于接地的差分低于命令电流、则稳压器将命令电流、直到达到该差分设定点。  如果未达到、则将激活 IS 过流。  如果差分电压高于所需的电流、则稳压器将永远不会打开、因为它已经感应到 LED 上的过流。  

    谢谢 Tuan