This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:传感电路设计 BVSN、BVSP 引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823375/tps53622-sense-circuit-design-bvsn-bvsp-pin

器件型号:TPS53622

您好!

我使用的是 TPS53622A、刚提出一些问题、请帮我解决:

1) VR_HOT#、SCLK、SDIO、V3p3 等信号连接了电阻器、无需漏极开路、请帮助我说明原因以及选择的基础值。

2) BVSN、BVSP 和 AVSN、AVSP 我知道这些是感应引脚,是否有任何中间电路使用它们来输出电感器,请给出建议。

3)使用双输出轨时,我知道两个轨都需要输出电容器,但在数据表中,它只显示 VCCIO 需要,VMCP 轨只需要在电感器侧页114,这是为什么?

4) 4)谷值电流限制是多少?

请帮帮我。

谢谢

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    1) VR_HOT#、SCLK、SDIO、V3p3 等信号连接了电阻器、无需漏极开路、请帮助我说明原因以及选择的基础值。

    VR_HOT#为开漏输出、可在数据表中找到开漏下拉电阻、一般情况下、1k~10k 之间的电阻器正常。

    SLCK、SDIO 上拉电阻器是固定的、您需要先按照英特尔的建议进行调整、如果需要、请查看英特尔 PDG 了解详细信息。

    2) BVSN、BVSP 和 AVSN、AVSP 我知道这些是感应引脚,是否有任何中间电路使用它们来输出电感器,请给出建议。

    将 AVSP/AVSN 和 BVSP/BVSN 直接连接到 CPU 远程感测点。

    3)使用双输出轨时,我知道两个轨都需要输出电容器,但在数据表中,它只显示 VCCIO 需要,VMCP 轨只需要在电感器侧页114,这是为什么?

    根据英特尔的建议、只要您认为设计符合瞬态规格、就可以更改它。

    4) 4)谷值电流限制是多少?

    让我给你一个提示。 这是 TI 博客的解释、您只需通过搜索引擎(google)键入"TI 谷值电流限制"、它就会弹出到第一页。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/06/08/understanding-valley-current-limit

    谢谢、Chasel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多帮助、请尝试提供一些建议:

    1) VOUT_DROOP,如何具体决定此参数? 这取决于负载线。 我们在选择负载线和 VDROOP 时考虑哪些参数。

    2) 2)对于环路补偿是否有任何建议? 我看到第116页有一些参考、但不存在特定的计算。 是否建议使用任何外部电路进行环路补偿或使用我们需要设置的可编程 PMBus 进行设置。

    3) 3)我找不到任何过冲和下冲建议、请给出建议?

    4)每个电源轨是否需要环路补偿? 同样需要考虑哪些因素。

    谢谢

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    请参阅我的评论。

    1) VOUT_DROOP,如何具体决定此参数? 这取决于负载线。 我们在选择负载线和 VDROOP 时考虑哪些参数。

    VOUT_DROOP =直流负载线、您需要了解 CPU/ASIC 的要求。

    2) 2)对于环路补偿是否有任何建议? 我看到第116页有一些参考、但不存在特定的计算。 是否建议使用任何外部电路进行环路补偿或使用我们需要设置的可编程 PMBus 进行设置。

    所有补偿设置均来自 NVM 配置、没有外部补偿器。 对于默认配置、对于 CPU、您可以进行设置

    • AC_GAIN = 1x
    • AC_LL ~=直流负载线
    • INT_TIME = 2us
    • INT_GAIN = 1x

    3) 3)我找不到任何过冲和下冲建议、请给出建议?

    对于 CPU、USR1=180mV、USR2=220mV

    4)每个电源轨是否需要环路补偿?

    是的

    同样需要考虑哪些因素。

    它取决于您的设计是否可以满足纹波/瞬态要求。

     

    谢谢、

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    我没有得到 USR1和 USR2的定义、您是否有计算来证明过冲和下冲要求?

    谢谢  

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    www.ti.com/.../slva882

    USR1意味着在触发阈值的同时打开四个相位。

    USR2意味着在触发阈值时、所有相位将同时打开。

    通常、对于 CPU 应用、为了获得更好的下冲性能、USR1/2将被设定在特定范围内。

    谢谢

    Chasel