This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:在 TINA 中哪里可以获得 LMG1210的更新参考设计。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846652/lmg1210-where-can-i-get-the-updated-reference-design-of-lmg1210-in-tina

器件型号:LMG1210

我是否可以在 TINA 中获取 LMG1210的更新参考设计。 我已经尝试了 PSPICE 模型、该模型是可用的、但我无法将其嵌入到 TINA 中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您深入了解 LMG1210、

    您是否能够使用以下链接下载1210 TINA 模型?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的盛情款待。 它工作正常。 我还有一个问题。

    我无法将波形查看器中的时间刻度放大到低于0.1us。 我尝试了几种方法,但没有成功。 基本上、我需要看到1ns 精度的死区时间。 您是否有任何更改缩放设置的建议?

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您让我了解这种缩放限制。  让我看看是否有权变措施、我将尽快通知您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我尝试在 PWM 模式下使用上述设计文件、但 HO 和 LO 信号重叠、击穿周期为~8ns。 我尝试改变连接在 DLH 和 DHL 端子上的电位计电阻器的值、但我看不到可以避免击穿和插入死区时间的改进。 您能帮助我解决这个问题吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TIDA01634_5F00_EPC8010_5F00_V1.10.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您对问题的解释、

    我调查了这个问题、添加的原理图中的外部元件似乎有问题、我无法确定哪个元件导致了这个问题。 但是、我从 Web 更新了原始文件、使其与您的设置类似。

    我在下面的附件中使用了原始的和复制粘贴的 FET 和电位器设置、一切都正常。

    e2e.ti.com/.../V1.10_2D00_1-from-snom617c.TSC

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    您是否能够缩放小于100ns? 我想我找到了一种权变措施。 您的电流仿真时间为500us、但如果您可以将其减少到100us、例如、您可以缩放的量会变大。 运行仿真后、在结果图解窗口中、单击 x 轴以显示设置轴弹出窗口。 可以更新精度、但缩放比例是您想要更改的。 假设您想查看最接近50.5us 的死区时间、刻度应具有50.49us 的下限和50.51us 的上限。 此时间刻度应允许小于100ns 的缩放精度。

    如果您对此有任何问题或有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、