This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:降压模式下的效率值

Guru**** 2519910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823406/tps61099-efficiency-values-in-down-mode

器件型号:TPS61099

您好!

我没有看到降压模式下器件的效率图、我们是否有这方面的数据? 在降压模式与升压模式下、器件的电流限制是否更大(也就是说、是否需要担心更多的自发热)?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    您可以分享一些详细信息吗?

    输入电压范围和输出目标是什么? 和负载之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:2-3.2V

    输出:2.5V

    通常为~10uA、但它具有一些100-300mA 的短负载

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    当输入电压比 Vout 高0.7V 时、它将进入直通模式、无法再调节 Vout。

    当 Vin=2.5-3.0时,损耗计算就像一个 LDO,如(Vin-Vout)*Load。(实际上并不是,但可以 这样估计。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    这进展如何? 我将关闭该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。