This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:为什么输出电流异常?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819884/tps92692-why-does-the-output-current-be-abnormal

器件型号:TPS92692

尊敬的所有人

    当我按照 下面  的电路图调试 TPS92692器件时,但输出电流异常,  最大 电流仅为72mA,为什么? 请帮我检查一下。

e2e.ti.com/.../TPS92692-Driver-36V_5F00_3A-V1.0.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请为我们提供您称为异常电流的条件以及电流的示波器捕获。  您使用的是外部 PWM 还是内部 PWM?  原理图中包含页面外的 PWM。  

    您如何确定补偿值(R4和 C8)?  仅用于测试。 您应该短接 R4并将 C8更改为0.22uF 以获得主极点补偿、以查看它是否解决了您的问题。  如果它能解决您的问题、则补偿就是问题、您需要对其进行优化。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

       我曾尝试 将 R4短接并将 C8更改为0.22uF、但它无法解决问题、您是否可以提出其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我在上一次答复中提到过这一点。  请为我们提供您称为异常电流的条件以及电流的示波器捕获。  您使用的是外部 PWM 还是内部 PWM?  原理图中包含页面外的 PWM。

    C6的值是多少?  它被列为202 (2000pF)?  根据数据表、它需要为2.2uF-4.7uF。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

        我使用 LED 作为负载、但我测量 R18、电流仅为72mA、但我的设计最大为3A。 LED 已通过 ADI IC 进行测试、它可以支持3A 的电流。

        2.我使用的是内部的、而不是 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    同样、请为我们提供 LED 电流的示波器捕获、否则我们无法为您提供真正的帮助。

    我在上次答覆中提出的另一个问题是 C6的价值?  它显示的是202uF 至4.7uF。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们尚未收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  如果您回复、该主题帖将不会关闭、但会重新打开。

    谢谢 Tuan