This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:SOT23-5稳定性曲线中的 TL431A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823780/tl431-tl431a-in-sot23-5-stability-curve

器件型号:TL431

您好!

我要查找 SOT-23封装中 TL431A 的稳定性曲线。   数据表显示了 SOT23中 TL431A (但不适用于 SOT23)以及 TL431和 TL431B 的曲线。

此数据是否可用?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donald、

    我理解图18中这些曲线的方式是实际包括所有 SOT-23器件、包括 TL431A。 话虽如此、我将再次检查此内容、并从我们有关此器件的产品专家处获得反馈。 此外、我们建议您使用 TL431LI 的所有新设计都 采用该器件、该器件可提供更好的稳定性、温漂和更低的基准电流、从而实现更高的精度。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhinav、

    期待在图上得到确认。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    请您提供有关何时可以确认上述问题的最新信息吗?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我相信在图17和18方面有一些混淆。

    图17不包含任何 SOT23-3封装。

    图18包括所有 SOT23-3。 包括 SOT23-3中的 TL431A。 我将更新此数据表并在下一修订版中改进措辞。

    -Marcoo