This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:SMPS 的输入保护/滤波

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847294/lmr14010a-input-protection-filtering-of-smps

器件型号:LMR14010A

出于以下目的、我尝试在 SMPS 电路的输入之前插入一个电路

1) 1)过压和过流保护

2) 2) EMC 滤波器

3) 3)共振防护  

在上面的电路上、

橙色器件 具有用于过流保护的多开关和 用于过压保护的齐纳二极管、  

绿色部分用于 EMC 滤波和阻尼以防止谐振。

之后、我计划仅遵循数据表中所述的设计指南、如上所示。

这是我第一次设计这样的机制,担心会有问题。

此外、如何确定滤波器部件中 L、R、C 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     请参阅以下应用手册以了解设计 L、R、C:

    www.ti.com/.../snva489c.pdf

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我阅读了该文档、并了解了如何设计滤波器以防止 SMPS 发出 EMI。

    您能否将我转至其他文档、以便我了解如何使电路在嘈杂环境中稳定可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    另一个主题是噪声环境中的稳健性。 您可以放置另一个海报。 让我们首先关闭它。

    Gavin