This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165的单线制数字接口的功能问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844250/tps61165-function-question-for-one-wire-digital-interface-for-tps61165

器件型号:TPS61165

您好的支持团队、

我是 Taka。 我有一个 有关 TPS61165的问题、请回答下面的问题

・如何 通过 单线数字接口来操作 LED 电流?

我也可以 通过 GPIO 操作吗?

・请告诉我  一线数字接口主机端操作端口的要求

谢谢、

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takamoto,

      是的、您只需使用一个 GPIO 来编写命令、有关详细信息、请参阅数据表。我们在数据表中提供了详细指南。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。 下面我想知道

    • 如何 通过 单线制数字接口操作 LED 电流?  
    • 请告诉我  一线制数字接口主机端操作端口的要求。

    我查看了数据表、但找不到答案。

    请告诉我答案或数据表页#以解决问题。

    谢谢。

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

       有关详细参考和指南、请参阅第9.2.1.2.1和9.2.1.2.3和9.2.1.2.4节。

    此致

    肖恩