This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BIN 引脚连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847386/bq27220-bin-pin-connection

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ25618

您好、先生、

我的客户在其系统上使用 BQ25618和 BQ27220 (系统端)。

 BQ25618和 BQ27220都具有温度感应引脚、我想知道如何连接这两个引脚?

在 BQ27220上、规范规定如果有10K 热敏电阻 Semitec NTC 103AT、则可以直接连接到 BIN 引脚、但在 BQ25618上、TS 引脚上需要外部电阻器。

我认为电池的 TS 引脚应该连接 到 BQ25618或 BQ27220、对吧?

您能用技术告诉我如何连接它吗?  

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick  

    热敏电阻必须用于其中一个。 您不能同时使用它。 如果您的电池嵌入在 BIN 引脚上、您可以将热敏电阻用于充电器、然后使用10K 电阻接地。 然后、主机可以将温度写入监测计、或者使用监测计的内部温度传感器进行温度测量。

    谢谢

    Onyx