This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:该器件是否存在 dv/dt 最大值?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845564/tlv704-is-there-a-dv-dt-maximum-for-this-part

器件型号:TLV704

您好!

代表我的客户发布此 Q。

我们有一个用于生产的器件(TLV704345DBVR)、没有问题、但我们已将其用于其他较小的项目、并且在电源应用中有时会出现故障。 我怀疑存在闩锁问题、但在数据表中未看到规格。 我们将施加19V 电压、有时它会断裂/冒烟(之后无输出)。 可能是某种线路电感会使其过压、但我们无法进行调整。 输入电压是否存在 dV/dT 最大值?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我没有遇到该器件的任何 dV/dt 限制。根据您提供的信息、我可以考虑几种故障机制。

    这肯定是一个电感尖峰、它会使输入过载、超过绝对最大电压、从而损坏器件。 如果输入/输出端的电感过高且发生高 di/dt 事件、则任何 LDO 都会发生这种情况。  

    另一种可能是 LDO 上的功率耗散过大。 该 LDO 没有热关断保护、因此如果结温过热时间过长、可能会对器件造成永久损坏。 您提到过它在上电期间发生、您是否有大量的输出电容? 这可能会在 LDO 尝试为输出电容器充电时以及在电流限制有时间开始限制电流之前导致大浪涌电流事件。  

    此外、与生产应用相比、故障测试中的输入源是什么? 如果浪涌电流是问题、则 LDO 电源的输出阻抗将决定 LDO 在输入电源下降之前可以提供多少电流。 实验室电源或具有大量输入电容的应用将更容易受到影响、因为它们能够提供大量电流、而不会出现输入电压大幅下降、从而导致大量功率耗散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    已经过去了一周、我们还没有听到您的声音、因此我想跟进、因为您可能已经解决了这个问题。 如果不愿意再次发布我请求的一些后续信息、我们将看到我们可以做些什么来提供帮助。