我们有关于 LM317A 的问题。
我们检查温度是否在上升。
VIN=24V
VOUT=3.3V
Iout=31.6mA
PD=(24-3.3) x 0.0316
=0.65W
温度升高= RΘjc x PD
= 16.2 x 0.65
= 10.53(℃)
℃、当我们的客户进行测量时、温度上升为28.7 μ s。
公式和测量结果不同。
请告诉我们 hte 公式和测量结果不同的原因。
公式是否正确?
10.53 μ s (℃结果)的哪个部分是温度?
当我们想要检查温度升高时、应该测量该 IC 的哪些部件?
此致、
西泽高郎