尊敬的专家:
现在我正在使用 EK-TM4C123GXL、现在我想用 AA 可充电电池为器件加电、并且我想用12伏太阳能电池板或12伏适配器为电池充电、我不知道如何为此设计电路。 然后、我想使用通过电池连接或加电的控制器来监控电池电量。
太阳能电池板详细信息:
Pmax 处的电压- 17.3V
Pmax 时的电流- 0.57A
开路电压- 21.0V
短路电流- 0.61A
应用程序类- A 类
注意:假设我将使用此5V 太阳能电池板、我将在上面的设计中做什么以及将做什么更改
谢谢你