This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526:当输出电压反馈被连接至 UC2526时、我没有获得适当的控制 PWM 信号

Guru**** 2413170 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821012/uc2526-i-am-not-getting-proper-control-pwm-signal-when-output-voltage-feedback-is-connected-to-th-uc2526

器件型号:UC2526

尊敬的先生:

我在 arrangement.it 中没有获得正确的控制 PWM 信号、它控制降压转换器的输出电压。 但输出电压调节性能良好。我通过电阻器将关断和复位引脚短路。 我正在使用晶体管和比较器控制关断引脚。我的 PWM 失真。我已将 UC2526ADW 的第二和第三引脚短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    • 正确的控制信号是什么意思?
    • 引脚11需要一个连接到 GND 的电阻器。
      您的草图显示 了引脚11到引脚10之间的短接。
    • 使用如下所示的开环测试设置:

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    来自 UC2526的 PWM 信号不正确。当直流/直流转换器的输出电压正在调节时。PWM 信号似乎不好。除了这个之外、我是否需要添加任何额外的组件。(如补偿。在这里 、我正在获取波形和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我无法从原理图中看出为什么您没有获得固定的 PWM 信号。

    为了帮助排除电路故障、您可以断开 OUTP_A 和 OUTP_B 上的二极管
    然后禁用电流限制输入引脚6和7。

    查看如何将输入连接到误差信号放大器(引脚1、2、3)
    这是否与我所附的开环测试版原理图相同?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用相同的原理图和布局组装了不同的电路板。 这些工作正常。

    对于 UC2526中的这些错误 PWM、我们可能会有什么原因。我尝试更改 IC、但 没有改进。

    请告诉我们。 您会发现任何原因。 对 PWM 负有主要责任的 UC2526的引脚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    如果您构建了另一个电路板、结果很好、那么我会看看坏电路板有什么不同。

    必须存在误接线或开路情况。

    最好仔细记录您的电路和测试结果。 如果您只是测试试验电路板、在继续之前进行 PCB 布局设计可能是明智的
    任何其他内容。

    此致

    John