请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 员工、
我正在思考如何设计具有低噪声级别的升压转换器。 我已经阅读 了有关降低 TPS61088 EMI 的 TI 应用手册。
我还阅读 了此 Microchip 应用手册(AN1466)、其中建议降低集成 MOSFET 的导通速度。 这是一种相当常见的技术、通常通过添加一个与 MOSFET 栅极串联的小电阻来实现。 如果有一个具有外部 MOSFET 的控制器、则很容易做到这一点。 但是、对于具有集成 MOSFET 的转换器 IC、该怎么办? 微芯片应用手册建议 在电源引脚前面添加一个电阻器、用于为栅极驱动器供电。
我的问题:与 TPS61089上 BOOT 引脚串联的电阻器是否是降低 EMI 的可行方法?
我100Ω 的电阻值介于10Ω Ω 和 Ω 之间。
任何建议、见解或参考都是非常感谢的!
谢谢、
Nick