This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:不使用 ORing 功能时未使用的引脚

Guru**** 713950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, TPS24770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846671/tps24742-unused-pins-when-not-using-oring-function

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件: TPS24770

如果我们不使用 IC 的 ORing 功能、我们应该如何连接以下引脚:

BGATE

CP

A

C

RVSNM

RVSNP

这些是否应该保持打开/浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    ORing 和热插拔模块是独立设置的。 因此、 将与 ORing 功能相关的引脚悬空不应存在任何问题。

    如果您只需要 TPS24742的热插拔功能、那么为什么不关注 TPS24770。