请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 大家好、
我将 BQ25120A 嵌入到我们的 PCB 中、以监控电池电压电平。 我们尝试从 VBMON 寄存器(0x0Ah)读取以获取 VBATREG 的百分比、但结果返回0。 根据数据表、每次我想读取第一位1时、我都会通过写入0x80 (1000 0000)和0xFF (1111 1111)来启动新的读取。 我是否遗漏了一些内容、例如我应该写入其他寄存器的其他位? 任何建议都很好。 谢谢!