我构建了一个类似于 TPS61500EVM 板的电路。 原理图随附于 this.e2e.ti.com/.../tps61500evm_2D00_schematic.pdf
电路的问题是、以下元件流过 LED 的电流非常小:
RFB = 0.22 Ω
VIN = 5至9V
OVP 设置为13.5V (100k 和10k)
VF (LED)= 12V
I (LED)(最大值)= 1000mA
此外、引脚 FB 的电压永远不会为200mV。 它始终 低于120mV。 是由补偿电容器导致的? 或者电路有什么问题吗?
提前感谢。
此致、
Sudheendra H