主题中讨论的其他器件:TPS65988、 PMP4496、 TUSB320LI、 TS3USB221、 TPS2514A
大家好,
我正在使用移动电源产品、我已经将 BQ25895用作 PMIC、现在我想升级系统以支持 USB Type-C 双向端口、我认为 TPS65988是我实现此目标的最佳选择。
主要问题是 BQ25895需要连接电源 D+/-来识别电源、因此将设置电流限制、但根据 TIDA-01515参考设计、USB Type-C D+/-将连接到 TPS65988。 因此、BQ25895无法识别电源类型并设置正确的电流限制。
第一个主要的问题是 、如果我尝试将 USB 端口 D+/-连接到 BQ25895和 TPS65988会发生什么情况、但我觉得这并不正确:/
只是为了加强讨论,使我们所有人从同一个角度看待,具有相同的背景--虽然我相信你比我更有经验,但只是提醒你已经知道的--。
在参考设计 PMP4496中、BQ25895实际上用于 Type-C 双向支持、但我不喜欢该设计中相对较旧的两件事(DEC、2015、而 TIDA01515日期为2019年5月):
1-使用多个 IC 来管理 USB-C 端口(TUSB320LI + TS3USB221 + TPS2514A),尽管它解决了 D+/-的问题,这是我目前的主要问题, 但对于 BOM 成本和 PCB 尺寸、这比使用 TPS65988更需要、因为 TPS65988可以替代所有这3个 IC
2:使用专用升压转换器、而 BQ25895完全适合满足升压要求! 这是我无法解决的有关该参考设计的一个重要问题、除了糟糕的文档之外、我无法理解此设计决策!
由于没有明确的端口检测方法、此参考设计变得更加难以理解和学习、如文档编号 SLVA770:移动电源的端口检测中所述、您引入了一种非常好的方法来实现此类目标。
基于以上所有信息、我谨记以下内容:
1-我的目标是尽可能使用 BQ25895、因为改变它将驱使我选择合适的 PMIC 进入新的周期、并且在我搜索时、电池充电器 IC 中"尚未"嵌入式 USB-C 端口!
因此、要将 BQ25895与 USB-C 双向电源路径配合使用、我想使用 TPS65988、但我有2个主要问题:
问题1:BQ25895必须与 D+/-接触并连接电源、以识别输入源类型并根据此设置正确的电流限制
问题2:BQ25895电源浴不是双向的、这意味着 VBUS 仅为输入、PMID 是用于为手机充电的5V 升压输出(以及用于端口识别的 TPS2514A)、而 USB-C 电源路径使用相同的 VBUS 来同时进行拉电流/灌电流、 但我假设在最坏的情况下,我们可以使用外部功率 MOSFET 将 USB-C VBUS 连接到 PMID 或 BQ25895 VBUS (我也想听听您对此的想法)。
还会出现其他问题、例如 PMID 正在连接到 VBUS! 因此、当 VBUS 上存在电压时、 PMID 上的电压相同、这可能非常危险、因为 PMID 连接到手机 USB 充电电压、不能超过5V、而移动电源 VBUS 可以超过5V-9V-12V、但这将由系统主机控制器(Atmel AVR)控制 当 VBUS 上存在高电压(超过5V)时、切勿打开电源路径、以便用移动电话充电!
我现在想到的就是这些、我很高兴看到您的评论和建议。