This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电芯电压更新频率

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846541/bq40z80-cell-voltage-update-frequency

器件型号:BQ40Z80

大家好、

bq40z80数据表的第8.3.12节以"待定秒间隔"的形式显示了电池电压测量更新。 您能确认实际时间吗? 此外、温度和电流是否相同?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    当监测计未处于睡眠状态时、在正常模式下进行的测量值通常为250ms。 这包括 V、I 和 T。在睡眠模式下、测量是在睡眠电流时间和睡眠电压时间内完成的、这些测量可在 FW 中进行编程。