This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:如何在斜升过程中消除高频抖动

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821787/lm3481-how-to-eliminate-the-high-frequency-jitter-during-the-ramp-up

器件型号:LM3481

各位专家:

您能给我们一些建议,让我们了解如何在斜升过程中消除高频抖动,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您发帖。  但是、该波形是什么? 输出电压? 您能向我们展示您的原理图、并告诉我们运行条件吗?   

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请参阅以下 sch 文件,Vin:5V,Vout:12V,无负载,谢谢。此设计具有10A 负载能力。

    之后、我们将按照除电感器(现在为17u H)之外的所有 EVM 板参数来查看它是否具有相同的行为、是的。

    在斜升过程中,Vin 5V 下降,我们已经检查了   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    原理图看起来基本上可以。  但是、2m Ω 的电流感应似乎太小。  我还注意到、在上面的波形中、电感器电流峰值高达20A。  由于 Vin 由您的输入源提供、20A 似乎超出了输入源的电流限制、并且会崩溃。 您能否再次检查输入源电流限制?

    谢谢、

    Youhao

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我们在放置一个较小的输出电容器(2200uf 至470uF)后解决了这个问题、但我想知道 为什么它不能在输出上放置一个较大的电容器、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    一个非常大的输出电容器将会使内部软启动功能失效。  软启动基本上通过限制占空比实现了两个方面:减少浪涌电流以及输出电压过冲。  内部软启动完成后、大电容器未充满电、仍需要具有最大占空比的大电流为电容器充电、输入电流可能会超过电源电压并降低电压。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    谢谢、理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    祝您在项目中好运。  让我在这里结束这个主题、如果您有其他问题、请随时编写一篇新文章。


    此致、

    Youhao