This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:使用电阻器的未使用输出导致缓慢上升电压中出现错误故障

Guru**** 1136110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817899/tps92638-q1-unused-output-with-resistor-causing-false-fault-in-slow-increase-voltage

器件型号:TPS92638-Q1

大家好、

我有一个7串 LED 项目。

我被告知"对于 TPS92638未使用的通道输出、请将适当的电阻器连接到 GND 以避免任何错误故障"、但如何计算该"适当的电阻器"?

我尝试了许多值、但当我缓慢增加电源电压时、在大约7V 时、会标记一个错误故障。

提前感谢您、

Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所知、每个 PWM 输入控制两个输出、因此使用的通道将与相邻通道一起转换。  

    关键点是确保输出处于适当的电压范围内、以避免触发短路或开路故障。 根据输出电流选择电阻器是不合适的、您可以选择相邻通道输出电压作为参考。 例如、6V 输出电压和30mA 输出电流会产生200欧姆的电阻。

    或者、您可以选择6V 齐纳二极管或放置多个二极管来创建该虚拟负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda、

    感谢您的回答。

    我尝试了一个靠近 LED 链的电压范围内的电阻器、还尝试了解启动行为、并找到一个会导致电压和电流的电阻器、该电阻器不应导致故障触发、但不会成功。 VXI 特征似乎不匹配。

    由于数据表未明确说明启动行为、我希望得到更好的说明和/或计算该电阻器的公式。

    齐纳解决方案的问题是齐纳二极管很容易通过射频电流偏置、这可能会导致射频抗扰性故障、我更喜欢电阻器解决方案、而不是多个二极管。

    谢谢、此致、

    Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    为了分析根本原因、建议在加电/断电期间捕获 VIN/PWM/VOUT/故障电压波形、以检查触发哪个故障。  

    需要注意两点、一是输出电压过低、二是输出电压过高、这两种情况可能会导致开路和短路故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda:

    TPS92638将纯电阻输出识别为缓慢增加上电事件中的短路、并锁存输出。

    解决方案是包含一个串联齐纳二极管。 因此、齐纳二极管可防止电源中的错误故障缓慢增大、电阻器可防止射频抗扰度测试中出现故障、其中齐纳二极管可偏置。

    谢谢、此致、

    Julio