This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 12v、17Ah 铅酸电池监控简化版原理图

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816575/bq34110-bq34110-simplified-schematic-for-12v-17-ah-lead-acid-battery-monitoring

器件型号:BQ34110

您好!

我想在使用12v、17AH 铅酸电池供电的应用中使用 BQ34110 IC。

我指的是数据表中提供的原理图。 因为我的应用指定了电池电压和容量12v、17Ah。 我想使用固定电阻分压器对并移除其他不需要的组件。

我有一个简化版原理图、如附件所示。 请帮助我找出这些简化是否有效。

是否可以在没有数据表中指定的 MOSFET 和热敏电阻的情况下使用它。  

简化了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用固定分频器。 但是、请保留热敏电阻。 监测计不太可能位于电池旁边、因此您需要在电池上连接一个外部热敏电阻以防止温度条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    这些修改应该是可以的。 由 VEN 控制的 FET 旨在节省功耗-它仅在进行电压测量时启用电阻分压器。 如果没有此电路、它仍然可以工作、但会浪费一点功率。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    正如我参考的数据表、BQ34110中有内部温度传感器。

    我们是否可以使用内部 而不是外部热敏电阻来提供保护??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    不建议这样做、但只要您的监测计与电池接触、就可以使用它。 但是、通常我们建议在电池上使用外部热敏电阻、因为与使用电量监测计的情况相比、如果电量监测计不与电池接触、它在触发保护方面的精度和速度会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我有另一个关于铅酸电池充电的问题。

    在我的应用中、铅酸电池通过太阳能充电。 为此、我可以将太阳能充电器连接到电池进行充电。

    在我的应用中、我想使用上面简化的 BQ34110电路来监控电池。 同时、我想为铅酸电池充电。

    为此,我可以将太阳能充电器直接连接 到 BAT+和 BAT-??  或者我需要任何保护电路??

    如数据表中所述 、PACK- 和 BAT-通过小焊盘连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    是的、理想情况下、您需要一个保护电路。 当您连接 BAT+和 BAT-端子时、您将完全绕过监测计。 因此、它实际上无法测量通过的电荷。 但是、太阳能的问题是充电 V 不恒定、因此您可能会检测到错误的充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    因此、如果我需要测量充电电压和电流、我必须将恒定的太阳能充电器输出连接到 BQ34110-EVM 模块中的 BAT+和 PACK-。

    我对吗?? 我是的、那么它会影响感应电阻器。 因为高电流将从太阳能充电器传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的充电器将进入 PACK+和 PACK-。 检测电阻应检测流经电流路径的任何电流。 因此、请选择您的合适器件。