This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:用于替代 LM2576S 的 P2P 解决方案

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823506/lm2576-p2p-solutions-to-replace-lm2576s

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件:LMR33630

P2P 解决 方案来替代 LM2576S-5.0/NOPB、LM2576S (X)-ADJ/NOPB、LM2576HVS-5.0/NOPB、因为这些器件非常老旧。

如果没有 P2P 解决方案、建议 以 最佳价格进行更换。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    此封装中的任何器件都将非常旧、因此 P2P 解决方案无法解决此问题。

    对于替代产品、我建议使用 LMR33630。 您还可以 搜索规格 以查找更合适的器件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AsLMR33630最大输入电压仅为36V、我需要另一个器件来替代 LM2576HVS-5.0/NOPB。

    可以给我一些建议吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您是否遵守 TI 降压器件的器件型号规则? 例如将 LMR1系列更改为 LMR3系列、并将 TPS4串行更改为 TPS6系列。 这些系列之间的差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您可以使用参数搜索 -链接查找替代器件。 该链路过滤为 BUCK,>40VIN,>3A。 使用您的规格查找适合您的部件。

    命名不是一个严格的惯例。

    TPS 来自德州仪器(TI)、其中 LM (_/R/S)来自美国国家半导体(2011年收购)。

    下一个数字通常是产品系列。

    接下来的数字表示电压和电流(LMR33630为36V、3A)、但有时它们并不表示与器件有关的任何内容。

    如需更多不相关的咨询、请在新主题中发布新问题。 这样、如果其他用户有相同的问题、他们就可以更轻松地找到问题的答案。

    谢谢、

    Sam