主题中讨论的其他器件: BQ28Z610
您好!
我的最终目标是使用充电器和电量监测计开发电池管理固件。 我正在寻找一个示例设计。
在我先前的问题中、
我找到了针对充电器(BQ25892)的驱动程序函数 、例如 https://github.com/tibms/bq2589x。
我找到了测量仪表(BQ28z610)的驱动程序功能、如 https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq28z610
但是、我所寻找的不是"驱动程序功能"、而是"应用"示例。 可以给我发送一个链接吗?
如果存在这些驱动程序功能,则应该有应用程序,它在某个位置使用这些驱动程序功能:
- 充电器(BQ25892)、 例如 https://github.com/tibms/bq2589x。
- 适用于测量仪表(BQ28z610)、如 https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq28z610
请参阅电池充电曲线示例。 基于这种给定的电池充电模式、我想写一个为电池充电的应用。 我正在寻找一个示例。 理想情况下与充电器(bq25892)和监测计(bq28z610)配合使用。 否则、任何其他充电器和监测计也正常。
谢谢、此致、