This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:INA 输入电压参考

Guru**** 2502935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846443/ucc27524-ina-input-voltage-consult

器件型号:UCC27524

大家好、

我想像下面这样使用该器件、

ENA=ENB=12V、INA=INB=12V、这不违反我们数据表中的"7.3推荐运行条件"、有没有风险? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您帮助推广我们的驱动因素、我将努力解决您的问题。

    当保持悬空时、ENx 在内部上拉为高电平、因此无需外部连接...

    假设 VDD 在建议的工作条件范围内、最高可达18V、我看不到任何风险。

    此致、

    -Mamadou