请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59208F 主题中讨论的其他器件: LP5009
我有一位客户目前正在设计中使用 TLC59208F。
您建议将哪种类似器件用作运行速度更快(>190Hz PWM)的器件? 它需要至少330Hz -理想情况下、具有外部频率控制。
此外、是否有一个支持外部同步的解决方案允许 LED 同时产生脉冲?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.