This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:输入和输出纹波电压

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845328/lm73606-input-and-output-ripple-voltage

器件型号:LM73606

您好!

我的客户想知道 LM73606EVM 的纹波电压。

[条件]

 1) 1)输入电压12V、输出电压3.3V 输出电流6A

 2) 2)输入电压5V、输出电压3.3V 输出电流6A

我们想知道 LM73606EVM 的输入纹波电压和输出电压。 我们看到电路板上的较大纹波噪声。 我们想知道哪个纹波电压是正确的数字。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    下面是您的一个请求的图73数据表中的一个数据表截图。 5V 输入会增加占空比、因此应具有纹波。 图74显示了接近满占空比时的输入电压、以便让您了解情况。  

    您能否向我展示一下您对纹波噪声的捕获以及如何获得它? 该规格通常决定什么是正确的电压纹波。  

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edon-San、您好!

    请让我离线向您分享波形。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wantanabe-San、您好!

    希望我们能离线回答您的问题。

    此致、

    Ethan